This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:关于缓冲电路

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633811/tps548a20-about-snubber-circuit

器件型号:TPS548A20

您好!

客户正在考虑使用 TPS548A20电路。
您是否绝对需要缓冲器电路?
能否通过降低输入电压来删除缓冲器?

请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、缓冲器并不是绝对必要的。  让我检查一下。  可能是星期一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的回答。
    我将等待您的回复。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以获得信息吗?
    客户希望在评估 TPS548A20时了解此规格的详细信息。
    如果您需要更多信息,或者 我是否 应该澄清我的意见,
    请告诉我。
     
    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要求对此作出澄清。 当我听到什么时、我会告诉您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您对我的请求作出的真诚回应。

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试完全支持 e2e。 支持该部件的工程师将在美国时间内完成。 希望我明天能得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

     

    您并不一定需要 缓冲器电路。  但是、客户需要使用其最大 VIN 测量振铃、并根据其首选的最大振铃振幅确定是否需要缓冲器。 您还可以使用自举电阻器来减缓高侧 FET 的导通速度、并具有与缓冲器类似的效果。  请注意、PCB 布局也会影响开关振铃振幅。  糟糕的布局=更高的开关峰值振幅。

     

    谢谢你。

     

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amnat-San、John-San、

    感谢您的友好支持。
    我明白了。

    此致、
    Yusuke /日本地区