This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:我对 BQ77905有疑问

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ77904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595759/bq77905-i-have-questions-about-bq77905

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ77904

大家好、我叫 Jae Cheon。

我希望 BMS 电路能够在过压、欠压、过放电和过充时提供安全保护。

我在搜索 IC、找到了 BQ77905。

我阅读了有关 BQ77905的文档、但我 肯定想通过问答了解有关 BQ77905的信息。

1.如果我使用 BQ77905、可以使用具有该功能的 BMS 电路吗?

2.希望 BMS 电路能将其用于15V/100Ah 锂离子电池系统。 我是否应该按照下图的方式连接 BQ77905和电池?

3. 是否可以将 BQ77905用于 LiFePO4电池?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JAE、
    bq77905具有过压、欠压和放电过流保护。 它没有充电过流保护。 如果电池组中有一个正在测量电流或从电量监测计获取电流的 MCU、则 MCU 可以在检测到过流充电情况时使用 CTRC 输入命令充电 FET 关闭。
    2.电池可以并联连接,以提高容量。 当连接到 bq77904时、底部电池将连接到 VSS、VC1是最低电池输入。 请参阅数据表第32页的图27。
    如数据表的表3所示、bq77905可支持 LiFePO4电池的电压、但截至该日期尚未定义适用于这些低电压电池的配置(表1和表2)。 如果器件满足您的需求、请联系您当地的 TI 代表、确定您的阈值配置的数量和需求日期支持定义。