This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595537/tps63070-tps63070

器件型号:TPS63070

你好。

目前使用 TPS 63070。

规格
输入电压:2-3V
输出电压:9V

输入电压:2V-2.75V
EN ON→OFF→ON

如果执行此操作、电源将不会在 Vout = 0V 的情况下运行
数据表第6页
启动的 VIN 输入电压范围;Vout < 3.0V 3.0 16V
它在这种情况下不工作吗?

输入电压:2V-2.75V
EN ON→OFF→ON
在这种情况下、是否有办法操作电源?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件需要 Vin=3V 才能启动。

    此器件不支持此要求:
    输入电压:2V-2.75V
    EN ON→OFF→ON

    您的输入和输出电压范围是多少?