This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90SEQ64EVM-650:UCD90SEQ64EVM-650

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626294/ucd90seq64evm-650-ucd90seq64evm-650

器件型号:UCD90SEQ64EVM-650
主题中讨论的其他器件:UCD90160AUCD90160

 

 

你(们)好

我正在尝试使用 JTAG 连接对我的 UCD90160A 进行编程。

很遗憾,它不起作用,我需要您的帮助。

我将尝试显示我的所有设置和连接。

首先是 Corelis 控制器和演示板之间的电缆 TAP1

 

 

根据文档的地址必须为126十进制。

手册中的说明。

 

5.1.3 JTAG

标准 JTAG 编程接口通过 J6连接器提供给序列发生器。 。

序列发生器地址必须设置为126十进制才能调用序列发生器 JTAG 操作。 在 J3处安装分流器、

J4、J7和 J8、并移除 J13上的分流器以使用 JTAG 接口

EVB 板内 JTAG 线路的图

 

我创建了一个.SVF 文件、要与 JTAG 运行器(Corelis 提供的工具)配合使用、对 UCD90160A 进行编程

随附此电子邮件。

 

这是我用于导出此类文件的设置

 

 

最后、我在 JTAG 流道 GUI 上得到的是什么

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,我们
    126个地址是否已确认?
    您能否尝试在目标控制器/编程器下使用其他/客户而不是 Corelis?
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是地址126已确认
    关于 Corelis、我的同伴花了很多钱购买 Corelis 设备、这很不错。
    在您的诗中、您写道应该支持它。
    我按照指示操作,但没有结果。 我发送了一封很长的信函、解释了我所做的事情。
    是否可以真正检查 Corelis 设备并告诉我它是否通过 JTAG 工作?
    我等了很长的时间才回应

    谢谢

    开放的我们党
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我查看了 UCD90160.BSDL 内部、发现了以下内容

    —————————————————————

    -- 此 BSDL 文件可用于对 UCD90160数字序列发生器进行编程。  。

    -- UCD90160具有标准 JTAG 端口,但不支持边界扫描。

    -- 为了对 UCD90160进行编程,必须首先启用 JTAG。  这是可以的

    -- 通过在 I2C 地址126上运行器件或者通过短接地址来完成

    器件 上的引脚。  有关更多详细信息、请参阅器件数据表。

    —————————————————————

    我需要在 EVM 板上执行的操作是在 I2C 地址126旁边启用 JTAG

    此时 JTAG 已死

    我使用了一个名为 idcode.jam 的工具、您可以看到没有响应

    有什么想法要做什么?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请留出一些时间让我们进行检查、并将向您介绍 EVM 上的 JTAG。
    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否找到了我在 JTAG 方面遇到的问题的任何答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    一个月过去 、没有 新信息

    我需要向 我的公司提供答案

    请检查并提供建议

            谢谢

                Uri Peled (西里科姆有限公司)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我需要一个答案
    我很长时间没有得到任何响应。
    这几乎是3个月,没有答案。
    请提供建议

    谢谢
    开放的我们党
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,我们

    我们在9月将这一点告知了 Sagi Levek、我们建议使用 PMBus 而不是 JTAG 来对器件进行编程

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、
    我们有相同的设置、JTAG 似乎没有响应。
    即使在引脚11上使用 TCK (手图显示了引脚10上的 TCK)。
    我按照说明设置跳线 J3、J4、J7和 J8、并从 EVM 的 J13上移除所有跳线。
    上电后、TDO 在执行数据扫描时(即使在 TMS 复位后)保持高电平。
    JTAG 是我们的首选接口-请提供有关如何使 JTAG 正常工作的信息。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:已安装 EVM 的 R10、但不应按照原理图进行安装-这会导致 TCK 和 RTCK 之间发生短路。
    移除 R10 (或 R9) 或使用 J20.5连接 TCK (并移除 J7上的跳线)可实现 JTAG 访问。

    我还在使用 Corelis 工具、现在链工作、SVF 执行也是如此。