This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:SPI 无响应

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595159/bq76pl536a-spi-not-responding

器件型号:BQ76PL536A
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536

您好!

bq76pl536电池监控器出现问题、因为它不响应任何 SPI 命令。

我可以看到 SPI 信号到达正确的引脚、但数据输出线保持高电平。 我尚未对器件上的 OTP 寄存器进行编程、想知道这是否是问题?

这在定制电路板上、但设置与评估板相同。

有什么关于为什么它没有回应的想法?

提前感谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OTP 与通信无关。
    您是否为器件寻址?
    您必须先对器件进行编程。

    HSEL 是否连接到 GND?

    您是否使用自己的 UC 或 TI GUI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSEL 已接地、我目前正在使用 TI EVM GUI。

    寻址是它当前无法执行的操作

    由于编程板似乎不再制作、器件的编程确切程度如何?

    如果我关闭 CRC 校验并且 GUI 连续写入、我可以看到数据输出线上出现的一些内容、如下所示、如果这样做有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按原样安装了 USB 驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常确信 GUI 能够正常工作、因为我已经将它与 EVM 板配合使用了、而且效果很好。 我还可以观察器件引脚上 GUI 的数据输出、并看到它都按预期工作。 出于某种原因、它只是在努力做出响应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我将直接从 REG50输出为两个隔离模块供电。 根据隔离数据表、电源电流可能超过 REG50输出的电流限制。 电压仍然稳定在5V、但这是否会对控制逻辑产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要查看您的原理图...


    REG50不是一个很好的 LDO。
    只要不超过、就可以、但请记住、REG50会在睡眠模式下关断。
    这意味着您永远不能将 IC 置于睡眠模式。 不是一个好选择
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在发现了这个问题。 事实证明、原理图与我想的 EVM 不一样、我忘记了将底部芯片的南通信线路接地。 我将所有这些都接地、然后它开始工作。

    感谢您指出 REG50的相关信息。 我没有考虑在睡眠模式下 REG50关闭。 由于 REG50用作为我们设计中的整个系统供电的使能线、我必须确保芯片永远不会进入睡眠模式(以避免在欠压模式下电池组过度放电)。

    谢谢、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这肯定会导致通信问题。