This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:关于 EN 阈值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634698/tps51220a-about-en-threshold

器件型号:TPS51220A

您好!

让我来讨论一下 TPS51220A EN 阈值。
数据表具有以下说明。



在考虑迟滞时、以下理解是否正确?
最小值:0.7V (0.8-0.1V)
典型值:0.8V (1-0.2V)
最大值:0.9V (1.2-0.3V)

客户希望了解 EN 的确切阈值。
您能告诉我如何解读迟滞?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke -San、我认为你是对的。

    BR

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuchang - San、

    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致、
    Yusuke /日本地区