This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124:UCD90124

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622546/ucd90124-ucd90124

器件型号:UCD90124

提出以下问题:

我们使用 TI 的 UCD90124ARGCT 序列发生器。

我想为我节省板硬件组件 版本–我可以使用它 吗,以便每次上电时我都知道板的正确硬件版本吗?

它是否可以存储在标记的橙色中。 –它的默认值是 A (0x41) ,我要将其更改为 B (0x42) ,如下所示?

地址代码是否为0x9B?

意图是在 GUI 中更改电路板硬件组装版本–然后将其编程到器件闪存中、加电后 使软件能够从0x9B 读取它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以使用 MFR_REVISION 设置各种版本。 请参阅 PMBus 规范第22.2.3节。 http://www.pmbus.org/Assets/PDFS/Public/PMBus_Specification_Part_II_Rev_1_0_20050328.pdf

    Regars

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)

    如何将 UCD90124ARGCT 配置为使其中一个 GPO 生效、如下面的引脚25 GPIO13

    以在 定义的"t"时间内将低电平置为有效、然后变为高电平。

    发生这种情况的事件是 System_Reset 或(或不是布尔值) WDO 计时器的断言?

    2)

     如果我将设备 ResetN 拉至低电平,我是否会配置所有 GPO,将被拉至低电平?

    高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一。 在延迟时间窗口中发出并设置 T 窗口时启用延迟。

    2.在复位和初始化期间、FPWM IO 输出为低电平、在复位和初始化期间、REST IO 为高阻态。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    由于序列发生器系统复位处于活动状态、是否可以将序列发生器器件复位引脚拉至低电平?
    当序列发生器引脚当时为开漏时、所有电路板 PSU 的直流直流电流 TI54020xx 使能端将被拉低。
    我在常见问题解答中看到、除非我可以使用看门狗超时脉冲低电平、然后使用高电平来拉低直流直流直流使能、否则不建议在运行期间复位器件。
    我的上一封邮件...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢。。。 关于#1: 如果设备复位,是否会发生这种情况?

    我更喜欢在下拉至低电平然后拉至高电平或开漏时使用 Watchdog_timeout。

    如果无法实现、您是否意味着在器件重新设置 N 期间、此延迟设置将使引脚在器件重新设置 N 之后的 T 时间内保持低电平?

    请发送打印屏幕示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我们不建议如文档中所述使用重置方法。
    如果您想要故意关闭系统、可以将 PMBus_CTRL 连接到主机并配置电源轨的 ON_OFF_CONFIG 以控制 PIN 模式、以便主机可以切换控制信号以开启和关闭电源轨。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意、但如果我的软件卡死、并且希望它在序列发生器看门狗达到超时时时时断电和上电轨、该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果主机卡滞、系统看门狗输出可帮助重置主机本身并使其余系统保持活动状态。
    或者您必须关闭和打开整个系统的电源?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我使用 序列发生器“系统重置”激活了硬件序列发生器内部看门狗重置为软件 ,它确实有帮助。

    但是, 在某些情况下(非常罕见),我们希望执行下电上电。 我倾向于不执行该操作、但我希望选中选项以使用序列发生器执行该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 SW 在复位后从卡住的状态恢复、它可以切换 CONTROL 引脚来加电/断电系统?
    如果您确实希望使用系统看门狗复位整个系统、则该信号需要外部逻辑与控制引脚进行组合。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我知道我不能使用内部 序列发生器看门狗来禁用 GPIO 的外部电源使能。 我现在只能使用它来恢复软件、如果软件卡在使用序列发生器"系统复位"时

     但是,有时我想重置整个电源。 正如我之前邮寄的,我想将“系统重置”连接到序列发生器“解码重置”,以便激活后,序列发生器将获得重置,所有 GPIO 将进入漏极开路,包括“STEM 重置”GPIO。 因此,允许板上的外部下拉电阻器禁用直流/直流。  

    当序列发生器退出复位时,GPIO 将进入其活动驱动高电平,从而启用电路板的直流直流并释放下拉电阻。  

    连接到器件复位 ID 的系统复位持续时间为20ms、但其下降沿将会使器件无法进行复位。

     

    我理解它没有太多技术、但为什么? ..seems 这是重置电源的唯一选项、它对我来说是有效的

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将系统复位连接到 PMBus_CTRL 引脚背面、这是否有助于实现相同的功能。
    不建议将 UCD 复位以关闭系统。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    能否控制 WDO 的脉冲宽度?

    当前默认 持续时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是,我是否可以将其增加到32256ms 以上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位周期上限为32.256s。  

    您能不能满足您的要求?

    WDO 输出是电平输出、如果您想生成脉冲、请将系统看门狗和系统复位功能组合在一起

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以通过 SMB 总线将值写入内部闪存?
    或者写入 RAM 并将命令复制到闪存中?
    该值将在设备通电后保存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以发出 PMBus 命令来更新 RAM 中的内容并将 RAM 副本更新到闪存中。
    有关命令、请参阅 www.ti.com/.../slvu352f.pdf。
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以向闪存写入多少次–限制是什么?

     导致存储在闪存中的数据实际上在重新加电后不被保存的原因是什么。

    在我们的应用程序中,软件通过将扇区复制到 RAM 来写入闪存–更新并将再次写入闪存–即使是一个值更改。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它的周期最小为20K。
    重新上电后、您是否看到数据未存储到闪存中? 您是否将 RAM 存储到闪存中?
    在研发阶段、您可以多次更改设置、但一旦设计确定、您是否仍会即时更新设置?
    此致
    Yihe