This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:空载时输出不恒定。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633303/lm5088-output-is-not-constant-when-there-is-no-load

器件型号:LM5088

您好,

我正在开发 LM5088应用。  输入电压为7-60Vdc。  输出为5V 5A。 问题是 、当无负载时、输出电压在3-4V 范围内持续变化。 此外、我还听到线圈声音。

我 使用的是8.2uH 线圈和 双 N-FET BSC123N08。 FW=275Khz。 我看到了有关 Cvcc 和 Cboot 的建议。 我减小/增大 了电容值。 有一个变化、但是 当 Vcc:1uF 和 Vboot:负载为100N、Vinmin=6V 时、当我进行一个变化时、Vinmin=7.3V 负载。

我该怎么做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以共享您的原理图吗?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  、BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认几个要点:

    1) 1)该问题仅在低输入电压下发生? 在更高的 VIN (VIN>9V)下、VOUT 是否能够准确调节?

    2) 2)在低 VIN 电压下、增大 VCC 电容和减小引导电容可帮助您?  

     如果 上述陈述准确、VOUT 开始移动的 VIN 电平是多少? 当您增加 VCC 电容器时、您看到了多少改进?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1-是。 该问题仅在低输入电压下发生。
    2-部分有帮助。 但在负载增加的情况下工作最小电压。 (例如、Vinmin=~7之前、Vinmin=~7.5之后)。

    当无负载且 Vinmin=~7.5-8时、输出电压开始持续变化。

    BR。