This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455EVM:COMP_UV 故障

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595425/ccs-bq76pl455evm-comp_uv-fault

器件型号:BQ76PL455EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在16节电池中仅连接了6节锂离子(4.2V)电池、并将所有其他电池短接至第6节电池。

我仅选择了6个通道进行操作。

我已将 COMP_UV 阈值电压设置为2.5V。 系统显示所有7-16节电池的 COMP_UV 故障。

为什么在未选择7-16节电池且它们短接到电池6时显示故障?

请让我理解。

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritul、

    必须将 NCHAN 寄存器(地址0x0D)设置为仅6节电池、才能禁用电池7-16的窗口比较器。 默认 NCHAN 值为16节电池、这就是您在所有短接电池连接上看到 UV 故障的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David 先生。

    UV 故障问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritul、

    感谢 您告知我  此问题已解决。