This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3552SDEV:LM3552SD/NOPB &放大器;LM3552SDX/NOPB 即将停产、您好吗?建议其他替代部件 PN?谢谢~

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634974/lm3552sdev-lm3552sd-nopb-lm3552sdx-nopb-is-about-to-eol-do-you-kindly-advice-other-substitutions-pn-thank-you

器件型号:LM3552SDEV
主题中讨论的其他器件:LM3643LM36010

你好。

LM3552SD/NOPB 和 LM3552SDX/NOPB 即将停产、您是否建议其他 替代 部件 PN?

此致
Leon
文晔集团 μ A
广东省深圳市南山区科技园科发路3号 μ A
长城计算机大厦1 2楼B段东
手机:(86) 159 8985 2994
电话:(86) 755-26743880分机:6643
传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有很多新产品可以达到或超过 LM3552的性能。
    需要驱动多少个 LED?
    是否可以使用芯片级封装?
    是否可以使用 I2C 进行控制?

    这些问题的答案将帮助我推荐最佳器件。 谢谢。

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg
    Lm3552用于 Foxconn OEM 项目。
    LM3552即将停产。 TI 中国销售部门建议使用新的替代产品。
    Foxconn 需要新的解决方案和 LM3552、两者都是 P2P 解决方案。
    请帮助我推荐合适的计划。

    此致
    Leon
    文晔集团 μ A
    广东省深圳市南山区科技园科发路3号 μ A
    长城计算机大厦1 2楼B段东
    手机:(86) 159 8985 2994
    电话:(86) 755-26743880分机:6643
    传真:(86) 755-26743990
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 lm3552时没有引脚对引脚。 对于单闪存 LED、我建议使用 LM36010。 对于双闪存 LED、我建议使用 LM3643。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg
    感谢您的支持。 我的问题已经解决。
    此致
    Leon
    文晔集团 μ A
    广东省深圳市南山区科技园科发路3号 μ A
    长城计算机大厦1 2楼B段东
    手机:(86) 159 8985 2994
    电话:(86) 755-26743880分机:6643
    传真:(86) 755-26743990