This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000W:需要 IP65外壳内输入电压= 20-70V、输出电压= 3-9V @ 350mA 的直流/直流转换器[Mouser quote# Q8EC467]

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003, LMZ36002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595670/ptn78000w-need-dc-dc-converter-with-vin-20-70v-and-vout-3-9v-350ma-within-ip65-enclosure-mouser-quote-q8ec467

器件型号:PTN78000W
主题中讨论的其他器件:LMZ35003LMZ36002

TI E2E 社区;

我有一位客户需要 一个输入电压为20-70V、输出电压为3-9V @ 350mA 的直流/直流转换器、该转换器位于 IP65外壳内;

他们没有提到需要 将其隔离还是非隔离。 我发现的最接近的是非封闭非隔离式

以下链路中的 PTN78000模块具有更小的输入范围和更宽的输出范围、

http://www.mouser.com/Texas-Instruments/Power/DC-DC-Converters/Non-Isolated-DC-DC-Converters/_/N-brvxxZscv7?P=1yxt79nZ1yxt7bdZ1yxt7a4Z1yxt5vxZ1yxt6nqZ1ynkz6tZ1yxt5p0Z1yxt60dZ1yxt5w0Z1z0zls6

您能帮我们解决这个问题吗? 上述这些模块是否最接近客户要求的上述规格?

如果您对此问题有任何答复、您 可以通过 dan.rapp@mouser.com 将 该问题与主题一起通过电子邮件发送给我吗?

谢谢!

Dan Rapp
技术支持
Mouser Electronics
(800) 346-6873

(817) 804-3800
www.mouser.com

Q8EC467

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我离线向您发送了一封电子邮件。

    我们没有满足您所有规格的模块、但我们还有其他几个需要考虑的模块。

    请查看 LMZ35003和 LMZ36002。