This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:用于3.3V 至5V/0.2A Flybuck 的变压器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595851/tps55010-transformer-for-3-3v-to-5v-0-2a-flybuck

器件型号:TPS55010

您好!

我发现、3.3V 至5V (750311880)的变压器高度高于我的要求。 您能否推荐一个高~8mm 的低侧电阻器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现的替代电极都远高于8mm。 您可能需要为您的应用定制变压器。 我将询问其他人是否知道低厚度器件。