This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:组合输出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14006, TPS61072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635142/lmr14006-combined-outputs

器件型号:LMR14006
主题中讨论的其他器件: TPS61072

您好!

我需要组合两个电源、一个来自降压转换器(LMR14006)、另一个来自升压转换器(TPS61072)。 我可以通过切换输出来实现这一点、但如果我可以连接输出并切换使能线路、这会很方便。 这是可能的还是不推荐的?

JT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想将两个 IC 的输出端连接在一起、请在两个 IC 的输出端添加二极管。 然后、您可以使用使能来控制它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LMR14006:VIN-A、Vout-A

    对于 TPS61072:VIN-b、Vout-b

    当 TPS61072工作时、确保 Vin-a 始终开启且高于 Vout-b、

    当 LMR14006正常工作时、Vin-b 必须低于 Vout-a.

    如果上述条件正常、则可以通过启用每个芯片将 Vout-a 与 Vout-b 连接并切换输出。