This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:Pres 引脚无法上拉

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595825/bq40z50-r1-pres-pin-can-not-pull-up

器件型号:BQ40Z50-R1

我想使用 PRES 引脚来控制 CHGFET 和 DSGFET。I 设置 NR=0、通过100 Ω 电阻器将 PRES 引脚连接到3.3V MCU IO。 我将 MCU IO 引脚配置为推挽模式,当我尝试上拉 PRES 引脚以关闭 CHGFET 和 DSGFET 时,PRES 引脚仍保持低电平。 100欧姆电阻器具有3V 电压和10mA 电流、因此功耗非常高。

如果我将 MCU IO 配置为开漏模式,则输出高电平电压或释放 PRES 引脚,我无法关闭 FET。

我发现只有 设置 NR = 1、然后复位器件或将器件保持 在室模式下、我可以正常功耗上拉 PRES 引脚

我的配置错误在哪里?