This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:TPS92511输出电流问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634724/tps92511-tps92511-output-current-issue

器件型号:TPS92511

您好、~专家 k Ω

我一直在使用 TPS92511

它应该驱动71mA 恒定电流的负载。 (@输入电压:40V、VLED:36V、RIADJ:21k Ω)

但是、几秒钟后、几个电路板上的输出电流会降低。 (71mA->52mA)

我测量了 LX 引脚并发现开关 波形发生了变化。


开关频率:300kHz

请告诉我原因。 如何改善此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    从波形可以看出、LED 堆叠电压随着温度升高而下降、您开始进入 DCM 模式。 该器件在进入 DCM 时会失去精度、并且应按照数据表中所述以 CCM 模式运行。

    这很容易检查、只需增加开关频率和/或增加电感器值、就不应该发生。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    我解决了这个问题。