This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:您能告诉我如何使用 TPS5430吗?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634922/tps5430-could-you-tell-me-about-how-to-use-tps5430

器件型号:TPS5430

大家好、团队成员。

我对 TPS5430有疑问。

请告诉我这方面的情况。

Q1:在数据表中的图8.2.3中有一个相位补偿电路、是否绝对需要该电路?

(使用陶瓷输出滤波电容器的8.2.3电路)

Q2:是否可以在不使用相位补偿电路的情况下使用图8.2.2所示的电路?

(8.2.2 TPS5430的宽输入电压范围)

※μ F、例如(在我可以想象的范围内)、使用与电场电容器 ESR 等效的电阻串联的陶瓷电容器。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masumi San、

    是的、您可以添加外部 R 来仿真 ESR、然后不使用8.2.3中显示的额外无源器件。 这将减少 BOM 解决方案。

    数据表中包含此电路、因为它可以提供更多的定制稳定性、更不用说在通过此 ESR 的高电流下可能会损失的功率。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我回答客户的问题。