This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:bq21040电池充电器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595333/bq21040-bq21040-battery-charger

器件型号:BQ21040

您好!

我们正在考虑 将 bq21040电池充电器用于我们的新产品。 产品将通过 USB 充电(5V 0.5A)。 我们对此有一些疑问:

 1.我们不打算使用它的温度监控功能,因此在未连接 USB 时如何关闭 IC?

2.如果系统在充电时正在使用、我们是否应该增加 ISET 引脚设置的电流?

 

提前感谢。

BR

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    如果不需要 TS 引脚、则使用10K 电阻器将其连接到 VSS。 未施加 USB 电源时、IC 将处于关断模式、您将只会看到等于静态电流的电流消耗。

    bq21040只有一个同时连接到系统和电池的输出。 如果一次只为一个或同时为两个供电、则需要正确计算所需的电流。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    非常感谢您的快速响应

    BR
    Shai