This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:过载电流阈值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595777/bq78350-r1-overload-current-threshold

器件型号:BQ78350-R1

你(们)好

我们通过  配套 的 bq78350-R1 bq76940实现了 BMS

我们正在尝试使用 bqstudio 和 EV2300记录日志文件、以发送到 TI 站点进行 CEDV 计算。

我们将作为指令进行测试、我们需要从电池组灌入3A 和6A、但超过2A 时、BMS 将进入保护模式、设置 AOLD 和 AOLDL。

我不知道我必须更改哪些参数来增加过载阈值(我已经尝试将 OCD 电流保持增加到-10000mA、但行为相同)。

我还尝试使用 bq studio 校准 cc 偏移和 cc 增益、但在两条命令中、它返回错误"命令0xf081和0xf082后返回的原始校准块大小不正确"、并且我不知道如何以其他方式进行校准。

提前感谢

此致

Matteo CRIDA