This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:DPM 模式、最大电流由外部电阻器 ILIM 设定

Guru**** 2555790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634935/bq24074-dpm-mode-with-max-current-set-by-external-resistor-ilim

器件型号:BQ24074

您好!

如果器件配置为 EN2=1且 EN1=0 (ILIM 上的外部电阻器设定的最大电流)、我想检查客户 BQ24074上的输入 DPM 功能是否可用?

概述似乎建议了这种情况、而电气特性表仅在 EN2=0时才会针对这种情况进行处理。

谢谢、此致、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没错。 VIN-DPM 功能仅在 USB100或 USB500模式下工作。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    感谢您的回答。 客户跟进:

    "是否有一个 USB 通信芯片可以放置在 USB 输入端以与输入源进行 D+/D-信号传输、 和命令 BQ24074的 EN1和 EN2引脚、以便在输入为低功耗 USB 时 BQ24074处于 USB500模式、在输入为高功率(例如 USB3.0)时处于 ILIM 模式? (我正在寻找独立的解决方案)。”

    谢谢、祝您一切顺利、
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您使用 USB500模式、因为 VIN-DPM 仅在 USB100或 USB500模式下可用、用于防止高负载导致输入电压过低。 如果您在 ILIM 中使用 USB 输入、则无法防止廉价 USB 适配器可能出现的此问题。

    此致、

    Raheem