This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:如何调优谐振电容值。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ50002A, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595729/bq51003-how-to-tune-resonant-capcitors-value

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:BQ50002A

你好。  

我在 bq510003数据表第27页上找到了一个公式。  如果使用 Fs=10kHz、Fs=1MHz、Ls 值固定。 因此、C1、C2将被计算出来。  

但我使用 EVM 参数 Ls=10uH 来计算 C1、 获取 C1=3900000F。 它与 EVM C1=68nF + 68nF +47nF = 183nF 不匹配。  

请您检查一下并向我解释一下。 谢谢!

在任何方面、我都没有在 TX 芯片数据表(bq50002A)中找到公式。 如何解决 TX 谐振电容器问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在数据表第27页、公式6显示了 fs = 100kHz 和 FD = 1MHz。 我看不到 Fs=10kHz。

    对于 C1计算、应使用 Ls 值。 这是使用安装在 TX 线圈模拟器上的线圈测量的,图34。
    Ls 将高于用于计算 C2 (Cd)的自由空间电感 Ls。

    对于 BQ51003、测得的 LS'值为13.5uH、这将计算 C1 187nF 的值、在 ckt C1/C2/C3中、该值为68nF/68nF/47nF = 183nF。

    TX 侧由针对 A11 TX 的 WPC 标准设定。 L 值设置为6.3uH、谐振电容器设置为400nF。