This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:大于200uF 的输出电容器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100, TPS7A91, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635211/tps7a7100-output-capacitor-larger-than-200uf

器件型号:TPS7A7100
主题中讨论的其他器件: TPS7A91TPS7A83A

TPS7A7100的数据表建议使用4.7uF 至200uF 的输出电容器。  但是、我有一个需要2200uF 输出电容的应用。  只要我使用220pF CFF 和大软启动电容、使用更大的输出电容是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    如果输出电容过大、电流限制电路可能会振荡。 如果您需要将输出电容增大到高电平、我建议查看 TPS7A83A 或 TPS7A91。

    此致、
    标记