This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73HD3:为什么 TPS73HD301输出1.2V、但 TPS767D301输出1.2V

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635062/tps73hd3-why-tps73hd301-can-output-1-2v-but-tps767d301-not

器件型号:TPS73HD3

大家好、团队成员

为什么 TPS73HD301可以输出1.2V、但 TPS767D301不能输出1.2V。 它们都具有相同的参考值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    我检查了这两个数据表。 我可以看到参考和图在两者之间非常相似。 但是、如果您看看这两个器件的其他特性。 它们也有很多差异。 如果一个器件的额定输出为1.2V、则意味着它已在1.2V 下进行测试和验证、并符合与1.2V 输出相关的所有数据表规格。

    如果您需要1.2V 输出、使用可提供1.2V 输出的器件是否存在任何问题?

    此致、
    Jason Song