This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:关于最大输出电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61158, TPS61169, TPS61161, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595126/tps61158-about-maximum-output-current

器件型号:TPS61158
主题中讨论的其他器件: TPS61169TPS61161TPS61500

大家好、

 

我们的客户希望在以下条件下使用 TPS61158DRVR。

 

-VIN=4.5V

-VOUT=9.6V

-IOUT=大约200mA

-L= 22uH (待定)

 

我使用"计算数据表中的公式(5)"计算了"IOUT_max"。

-IOUT_max=大约168.5mA @ ILIM (min)=0.5A

-IOUT_max=大约208mA @ ILIM (typ)=0.6A


 

然而、根据数据表、IOUT 的建议运行条件为30mA (最大值)。

那么、TPS61158的输出负载电流(IOUT)是否不能超过30mA?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、
    根据您的输入、并参考数据表中的公式(4)和(5)、IP=0.280A、考虑到最坏情况、最大输出直流电流为0.172A。
    保证了建议的运行条件。 当谈到最大输出负载电流时、这两个公式不是唯一的限制、还需要考虑内部 MOSFET 和二极管上的功率损耗、芯片的热环境、控制环路稳定性等其他公式。 因此、强烈建议在建议的工作条件下工作。
    您的实际应用是什么? 我们还有其他器件可能驱动更高的电流、例如 TPS61161、TPS61169、TPS61500、它们可以在数据表中找到更多详细信息。
    如果您有任何问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss-San、您好!

     

    感谢您的快速回复和详细信息。

    我将推广您推荐的器件。

     

    此致、

    Kanemaru