This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:连接到 VBAT 的电源是否会损坏 VSYS 输出?

Guru**** 2559530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595161/bq24298-could-power-supply-connected-to-vbat-damage-vsys-output

器件型号:BQ24298

您好!

为了测试包含 BQ24298的新设计、并且由于没有电子负载、我尝试了以下步骤:

-1) 5V 馈入 VBUS、BAT 输入悬空 -> VSYS 输出3、7V、未连接负载

2) VBUS 悬空、BAT 输入由电源(非电池)供电、具有4、0 V -> VSYS 输出4、0 V、 未连接负载

-3)连接到 BAT 输入的电源随后被关闭(后来我发现电源端子间的阻抗在关闭时下降到7欧姆)

4 ) VBUS 馈电、电压为4V、BAT 输入悬空-> CI 损坏(我不确定是在这一步还是在前一步发生损坏)、VSYS 阻抗降至1欧姆、未连接负载

您能否提供 有关损坏原因的提示?

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加信息:我成功地读取了 I2C 寄存器、似乎只有电源输出受到影响。 TS (温度传感器)的缺失或错误值是否会导致损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 SYS 和 GND 之间测量1欧姆? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、SYS 和 GND 之间为1 Ω、SYS 上无负载。 SYS 阻抗在步骤3或4下降。 由于原理图中的错误、TS 为浮动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 引脚最大额定值为7V (或8V、持续时间为20ns)。  当电源打开和关闭时、   如果 Q1和 Q2打开、则会在 SW 引脚上施加快速输入尖峰。 最好先打开电源、然后连接到 VBUS 引脚。

    如果 有问题、请点击"已验证答案"。

    谢谢!