This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:使能和电流限制(通电时)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS25944A, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594243/tps25910-enable-and-current-limits-while-powered

器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件:TPS25942ATPS25944A

您好!

我使用直流电子负载在20V 时为4A 加载芯片的输出。 芯片的使能输入由微处理器控制。 加电时、我能够通过芯片驱动满负载、但如果我切换使能(即施加3.3V 电压、然后将其下拉)、那么在20V 时、我无法驱动任何大于0.5A 的电流。

我知道 这里 和 这里讨论的限制电流的问题 ,但这些问题似乎都没有解决我的问题。 我是否遗漏了什么?

谢谢、

Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ari、

    您能否分享您的原理图、测试波形以进行研究?
    您在哪种模式下使用直流电子负载?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我在 TINA 中做了更多的测试并运行了仿真模型。 我发现、如果我在芯片上电并启用后加载输出、那么我可以从芯片上驱动相当多的功率(在我的例子中为20V @ 5A)。 如果我保持该负载打开、然后切换使能线路、则输出将终止。 根据数据表、我本来应该只驱动5瓦的芯片、但在数据表和参考设计中的其他位置、我看到100瓦(开发板中为20V @ 5A)。

    在20V 输出下、切换使能线路时、我能够驱动高达600mA 的电流。 数据表中的标称值为5瓦以上(最大值为7.5瓦)、但在稳态下加载输出时远低于100瓦。

    在切换使能线路时、我是否可以用100瓦的功率驱动此芯片?

    谢谢、
    Ari
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari、

    该器件架构基于恒定功率引擎、因此最大值受到限制 数据表中所述的启动期间加载。

    您能告诉我您的系统要求(V、I、您需要哪种保护)、以便为您推荐合适的器件吗? 什么是终端设备和输出负载?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了在启用或启动时没有电流限制外、我正在寻找精确的芯片。 是否有任何关于我还可以使用什么的想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看 TPS259271、TPS25942A、TPS25944A 器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 感谢您的响应、但我们有20V 的要求。 所有这些都小于20V。 此外、它们是否具有与26910相同的电流限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ari、

    这些器件具有不同的内部架构、其行为与 TPS25910器件不同

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我已经使用 TPS25942xEVM-635:用于 TPS25942x 的评估模块测试了 TPS25942A 芯片。 设置限值和 OVP 电阻器、我能够将4.6A @ 20V 电压驱动至我的直流电子负载。 当我禁用并重新启用负载下的芯片(使用评估模块中的复位按钮)时、输出永远不会返回。 如果我在小于0.6A 的负载下尝试此操作(与 TPS25910器件类似)、那么我能够获得所需的输出。 不过、在仿真中、我发现我应该能够启用/禁用负载下的电流并恢复正常。 该器件的 TINA 模型是否正确?

    此外、如果要驱动电路板上的满负载、我必须移除330uF 电容器(通道1的 C4)。 我也能够在仿真中验证这一点。 任何高于200uF 的电容器似乎会使输出电压崩溃。 对此也有什么想法吗?

    请在此处查看随附的仿真:

    e2e.ti.com/.../1680.TPS25942EVM_2D00_635-Evaluation-Module-for-TPS25942x-_2D00_-Reworked.TSC

    注意:仿真反映了我在评估板上进行的返工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ari、

    TPS25942xEVM-635:评估模块采用电源多路复用配置、即两个通道的输出连接在一起、因此 C4/C10并行。 您可以通过移除 R7来隔离通道。

    在启动期间、负载电阻和输出电容均构成器件的负载。 为了成功启动、我们需要确保在 dVdT 引脚上使用适当的软启动电容器。
    有任何疑问、请访问 www.ti.com/.../toolssoftware 使用设计计算器。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将进行调查并报告。 同时、您能否向我提供 EVM 原理图的 PDF? 数据表中的原理图打印不好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari、

    请查找随附的原理图。

    此致、

    Rakesh

    e2e.ti.com/.../PWR635A_2D00_002_5F00_Sch.pdf