This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:关于 UCC28704 PMP40228转换规范

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628457/ucc28704-about-ucc28704-pmp40228-transforms-spec

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件:PMP40228

您好、先生、

您能帮助分享 PMP40228变换规格吗? 我需要知道匝数比、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您的声音。 在此感谢您关注 TI。

    我已联系设计人员向帖子提供此信息。 请预计明天会收到回复。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    请找到随附的变压器规格。

    此致

    Linda Yee2e.ti.com/.../PMP40228-Transformer-specification.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享 PMP40228的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMP40228_5F00_Sch.pdfHere您是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、不是 pdf、我可以下载 pdf、我想知道您是否可以共享.SchDoc 文件。
    我还在为 Arduino 提供支持、想知道是否有比这更少组件的电源解决方案。 看看5V 或9V 电源。 请提供指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    我们可以向您提供源文件、建议 您联系 TI 销售人员、我们 将向他们提供 源文件。

    此致

    Linda Ye