This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC28180的 RVCC

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635139/ucc256301-rvcc-for-ucc28180

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC28180

尊敬的 Bros:

我的客户希望将 UCC28180+UCC256301用于 PFC+LLC 设计。

UCC256301数据表中的数据。 用于 PFC 的 RVCC CAN。 但 UCC28180 VCC 启动的典型值为11.5V、最大值为12.1V 似乎有风险。

您对 UCC28180+ UCC256301组合有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    您的客户是否接受在 UCC256301的 VCC 和 UCC28180的 VCC 之间放置 LDO? 在启动期间、高压启动功能将为 UCC256301 VCC 电容器充电、然后允许 UCC28180启动。 在运行期间、VCC 通过 LLC 变压器上的辅助绕组供电、因此您只需确保辅助绕组电压上有足够的开销、LDO 即可保持稳压。

    此致、
    本·洛夫