This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:多路复用 I2C 和 LED 是否存在冲突?

Guru**** 2557700 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, SN74HC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634824/bq34z100-g1-any-conflict-in-multiplexing-i2c-and-leds

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMSN74HC164

您好!

我们计划在  4个 LED 模式下使用 BQ34Z100PWR-G1器件、并希望在 MCU 发出请求时显示 SOC。   

在开始设计之前、我们有几个问题。

我们有3000mAh 锂聚合物电池。

我们是否需要在请求 SOC 之前进行卡尼校准?

FG 在显示 SOC 之前是否需要任何寄存器配置?

 开启 I2C 通信时、I2C 和 LED (P3、P4)之间是否存在冲突?

LED 闪烁时 I2C 线路与 MCU 之间是否存在任何风险?

我们是否需要具有用于 I2C 的任何隔离器件?

谢谢、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    是的、在显示 SOC 之前、电量监测计需要寄存器配置。

    简而言之、该过程如下:

    1.在数据闪存中配置基本参数。
    2.校准电池组
    3.使用 GPCCHEM 工具为您的电池找到合适的 ChemID 匹配项。
    4.更新 ChemID。
    5.运行优化周期。
    6.通过运行几个周期来验证监测精度。
    7.为生产包创建黄金文件。  

    有关校准器件的更多信息、请参阅数据表 www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdfwww.ti.com/.../sluu904a.pdf

    有关配置数据闪存的更多信息、请访问 :www.ti.com/.../slua664.pdf

    GPCCHEM 工具指南可在以下位置找到: www.ti.com/.../slva725.pdf

    GPCCHEM 工具可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/gpcchem

    使用所有4个 LED 时、需要使用 HDQ 模式而不是 I2C、因为 P3/P4与其中的两个 LED 共享。 如果需要 I2C、则仅使用 P1和 P2以及外部移位寄存器(如 SN74HC164)即可支持多达10个 LED

    有关如何在 I2C 和 HDQ 模式之间切换的更多信息、请参阅数据表的第7.3.15.6节。 请注意:器件以 I2C 模式发货、建议在 I2C 模式下进行开发、即使器件以 HDQ 模式发货也是如此。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bryan 列出了该程序。