This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3838-Q1:TPS3838L30不能执行预期的复位输出

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3838, TPS3837, TPS3836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628409/tps3838-q1-tps3838l30-doesn-t-perform-expected-reset-output

器件型号:TPS3838-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3838TPS3837TPS3836

您好!

我的客户面临 TPS38L30有时在特定条件下无法执行正确的复位。

发生了第一次下电上电(12V 斜坡、然后 ACC S/W 打开)。

ACC S/W ON->OFF -> ON 多次重复下电上电。

请找到显示 OK 情况和 NG 情况波形的附加文件。

还有电路和电源树。

您能否建议哪一个是问题或可能的原因?

请提供有关 TPS3838L30的建议检查位置。

e2e.ti.com/.../INPUT.zip

此致、

Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya、

    /RESET 输出上为什么有电阻分压器? 这不是正常配置、通常仅使用上拉电阻器。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至于下拉电阻器、客户希望在功率斜升期间抑制尖峰。

    他们删除了下拉 列表以再次检查行为、但 结果与以前相同。

    请检查 VDD 和其他信号斜坡时序 波形。

    首先是 VDD 斜坡、然后是 MR、CT。

    它发生了第一个功率循环、具有100%。

    在功率斜升之前、所有输入引脚上都存在大约600mV 的电压。

    这 是什么原因?

    此致、

    Kasuya

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VDD 上升到高于最小工作电压、但/MR 仍然为低电平、则器件将不工作并将保持复位状态。 此外、如果 CT 引脚的斜升速度慢于 VDD、则计时将关闭、直到正确检测到 CT 引脚。 我在上面的捕获中看不到这种情况。 如果在 VDD 关闭时输入引脚上存在电压、那么我认为存在接地噪声问题。



    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。

    是否有任何可能的原因(想法)导致这种情况(释放复位输出 VDD 时、VDD 达到阈值)?

    您可以看到输入波形、MR 几乎正在斜升、但在特定的 VDD 电平(几乎是阈值)释放了复位输出。

    正常情况和 NG 情况之间没有很大的区别、但在第一个循环通电时始终会发生这种情况。

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya、

    另一个问题是使用0欧姆电阻器从 CT 直接对 VDD 短路。 尝试使用50kOhm 上拉电阻器、以便 CT 引脚可以充电至 VDD、而不是短接至 VDD。 查看这是否解决了计时问题。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您向我详细说明问题吗?

    您希望 CT 有一些延迟时间?

    他们进行了以下实验、但仍然看到了这个问题。

    删除了 R1277并填充了 R1276。

    它提供10ms 的延迟时间。

    至于上拉作为原始电路、它提供了200ms 的延迟时间。

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya、

    问题是 CT 引脚短接至 VDD。 请移除 R1276并使用大于10k Ω 的电阻器值填充 R1277。 之前、R1277 = 0欧姆、这是一个短接。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    移除 R1276后、我们尝试为 R1277使用50kOhm、但仍然看到问题。

     下一步我们必须做什么?

    是否有任何检查点或需要进行一些修改 才能修复?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya、

    我可以看到的唯一其他问题原因是/RESET 引脚上的电阻器网络。 您能不能将 R1275增加到10kohm、移除 R1408、然后将 R1278短接(或设置为0 ohm)。 这是典型应用电路。 如果错误仍然存在、则可能是器件本身已损坏。 在这种情况下、请更换为另一个已知工作正常的设备、然后查看问题是否仍然存在。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我们的客户尝试进行您建议的实验。

    修改后、他们没有看到问题。

    您能否解释一下什么原因和问题 机制?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya、

    /RESET 输出是开漏型输出、这意味着/RESET 输出需要一个上拉电阻器才能上拉至"高电平"状态。 连接 R1408时、它充当下拉电阻器或电平转换电阻器、可改变正常/RESET 操作。 此外、当您在输出端添加 R1278时、额外的电阻和寄生电容会改变预期的延迟。 最佳做法是在开漏/复位输出上仅使用一个阻值至少为10kohm 的上拉电阻器、以便输出在运行和时序方面正常工作、因此只需要 R1275。 我希望这对您有所帮助! 如果还有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    这意味着10千欧的简单上拉电阻是“典型应用电路”。 对吧?

    为什么需要10kohm 而不是1kohm?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya、

    由于该器件的输出类型(开漏输出类型)、这意味着在输出上只需要一个上拉电阻器和一个上拉电阻器。 上拉电阻器可防止上拉电压通过数据表方框图中所示的内部 MOSFET 直接短接至 GND。 电阻值对于限制可流经内部 MOSFET 的电流量非常重要、同时在"高"和"低"时保持适当的输出电压电平、并且在输出上保持预期的转换延迟时序。 我希望这有助于您理解。 如果有任何疑问或您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    我想确保 DS 方框图中的 MOSFET 是什么?

    我在 DS 中看不到任何 MOSFET。

    请告诉我您在 DS 中将哪一个称为 MOSFET。

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya、

    我 所指的 MOSFET 位于第5页的"功能方框图"中的"复位逻辑和计时器"块中、因此您无法实际看到它。 推挽版本(TPS3837、TPS3836)在 CMOS 配置中使用两个内部 MOSFESD、因此不需要上拉电阻器。 开漏版本(TPS3838)使用单个内部 MOSFET、需要一个上拉电阻器才能运行。 请参阅下图。 我从另一个器件获取此图只是为了向您展示漏极开路与推挽输出类型。 所有具有单个 MOSFET 的器件都是"开漏"器件、需要一个上拉电阻器才能运行。

    请告诉我您的理解是否清晰、或者您是否有任何其他问题。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释。

    我完全明白了。

    我没有其他问题了。

    Kasuya