This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:锁存故障-无法通过切换 EN 退出

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635046/lp8863-q1-latch-fault---unable-to-escape-by-toggling-en

器件型号:LP8863-Q1

最近、我通过拔下 LED 连接电缆测试闩锁故障。   状态寄存器2中的全部6个 LED_FAULT 位、OPEN_LED 位和 LED_STATUS 位变为1、因此我假设我进入了 LATCH 故障。 是这样吗?

然后、我重新插入电缆、以便连接恢复正常。 未看到背光、因此我假设我处于锁存故障状态。

现在、我尝试从这个锁存故障中退出。 我尝试切换 EN 线(第36页) 、但没有发生任何情况。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦发生 LED 故障开路或短路、故障 LED 灯串将被禁用并需要重启 VDD、以便器件再次执行灯串检测并重新启用灯串。 有关开路/短路 LED 故障的故障恢复说明、请参阅表8.3.8.6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关锁存故障的数据表说明错误、将在下一修订版中修复。