This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:VP1、VDIG 和 NPN 晶体管(Q17)不工作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634850/bq76pl455a-vp1-vdig-and-npn-transistor-q17-not-working

器件型号:BQ76PL455A

尊敬的所有人:  

这是一个非常紧迫的问题、因此您会非常感激。 我有2个 BQ76PL455 EVM、我需要将其用于堆栈通信。 但其中一个电路板根本不会唤醒。 测量了以下电压:

VIO 为5.16V

- VDIG 为0V

V5VAO 为4.49V

-顶部为57V

TX 为5.15V

RX 为5.16V

-唤醒电压为0V

- Q17 ZXTN4004K NPN 晶体管基座测量0.44V

- Q17 ZXTN4004K NPN 晶体管发射极测量0.V

- Q17 ZXTN4004K NPN 晶体管集电极测量电压为57V

LED D22完全不亮,我不知道还有什么可以检查的,您能帮助我解决这个问题吗?  

此致

Vikram Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、

    您是否正在使用 GUI、是否可以与底板通信?

    请检查 SW2的两个传动器对于连接到 MCU/PC 的电路板设置为"单个"、对于顶部电路板设置为"差分"。

    您能否检查电缆是否连接到底板上的 J5 (差分通信高电平)和顶部板上的 J4 (差分通信低电平)?

    我还建议仔细检查底部板的 COMMH+是否连接到顶部板的 COMML+、以及 COMMH-是否连接到 COMML-。 为此、您可以在 DMM 上使用连续性或欧姆计函数。

    您还能测量 S0、S1、S2上的电压... 请为我提供 S16? 在这两个板上、我只想确保。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的回复。 我目前正在测试该板是否仅供单次使用、而不是堆叠。 我想的是确保两个板都能正常工作、然后将它们连接到堆栈。 SW2两个小开关都朝向单个。 所有电池电压均使用3.9V 的 DMM 进行测量、4.04V 的电池15未连接且连接到电池15。 电路板剂量根本不会唤醒、D22始终处于关闭状态。

    此致

    Vikram Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram。

    不用客气。。。

    那么、您要单独测试两个板、其中一个板不会唤醒?

    您是否正在使用 PC 进行测试? 我会在 WAKEUP、RX、TX 上放置一个示波器、并观察活动。

    您还可以在尝试唤醒器件时测量 R52和 R54 (两个200欧姆电阻器与 VP 稳压器串联)上的电压吗?

    我对您在尝试唤醒时观察电源(VP、5VAO、Vref 等)会看到什么很好奇。

    您是否曾尝试过对电路板进行任何修改、或者您最近是否已插入电池? 我想知道 IC 是否已损坏。 您可以考虑检查引脚的导通性并查找是否存在短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、首先单独测试它们。 我根本没有修改过电路板。 具有两种使用 TMS570LS04x launchpad 与 BQ EVM 和 PC 的选项。
    两个电阻似乎都在测量0V。 VP Vref 为0V、V5VAO 为4.49V。
    当我尝试将其与 PC 连接时、GUI 会响应无法打开端口。 我今天还更换了 IC。 在同样的情况下也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram、

    感谢您提供信息。

    您可以尝试观察电路板上的唤醒信号吗? 我会关注 U2、C67和 C45。 如果这些器件损坏、唤醒信号也将无法通过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C67测量5.16V、C45测量0V、U2 VCC 的输出测量5.16、唤醒低至0?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宾戈!

    那么、电容器似乎对 GND 短路

    您能否通过拔下电缆、然后使用仪表的导通性或二极管功能来确认它是否与 GND 短路?

    如果该电容器短接至 GND、则唤醒脉冲将永远不会通过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说 C45接地短路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噪声的产生似乎意味着电容接地短路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、

    情况似乎就是这样! 请尝试用0.1uF 电容器替换它。 如果您手头没有一个、则电路板仍应正常工作、我认为... 这至少会使您启动并运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 David 的帮助、非常感谢。 我们可以联系吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    如果您有任何与 pl455相关的问题、您可以随时在论坛上发帖。 这种方法很有用、因为它构建了一些"数据库"供其他人查找。 我尝试在24-48小时内回答 Pl455相关问题、但有时会因工作量而落后

    如果您有不方便分享的材料、您可以联系 d-wiest@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我现在已经解决了电路板的所有问题、现在想将两个 BQ EVM 用于串联通信(我只想测试软件是否正常通信) 我是否需要在堆栈中的顶部 BQ EVM 上进行任何硬件更改,以使二者都作为菊花链工作并进行通信?

    我甚至没有串联从底板到顶部板的电池连接。 我是否还需要进行任何更改?

    我现在所做的就是将底部器件的 J5连接到顶部器件的 J4以进行菊花链通信、并将 SW2上的2个 NOBS 设置为直接连接到差分侧。

    我是否遗漏了什么?



    此致

    Vikram Jain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、

    很高兴你能取得进展。

    我建议仔细检查您的菊花链电缆的接线连接、以便进行良好的测量。

    这些应该是您对 EVM 所需的唯一硬件更改。

    供参考、在我们进行大部分测试时、我们使用一个电阻梯、该电阻梯由16个100欧姆串联电阻器和一个电源组成、用于模拟电池压降。 这使我们能够在没有活细胞的情况下进行大部分测试。

    由于通信是交流耦合的、因此您可以使用两个堆叠的板来仅测量16节电池组(或 R Ladder)。 如果您有兴趣、这将使您在测试时将电压保持在最小值(64V 与128V)。 只需考虑几个方面。

    将电池串联堆叠后、请记住、顶部电路板的 GND 将与底部电路板的顶部电压相同、因为它们是堆叠的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经交叉检查了所有差动通信连接,它们似乎是可以的? 还有什么问题呢? 我可以查找的任何硬件问题? J5引脚1至4连接到顶部器件上的 J4引脚4至1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram、

    发送唤醒脉冲时、两个电路板是否都唤醒?

    如何测量顶部电路板(如果不起作用、则测量底部电路板)的电源/电池电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我当前使用的是 BQ GUI、而不是微控制器。 两个电路板都连接到单个电池堆栈、底部堆栈的电池15+ve 连接到顶部堆栈的电池1 -ve 以进行串联连接。

    当您打开 GUI 并连接串行连接器时、底板上的 LED 会亮起、而顶部板不会亮起。 但我已经检查了与 GUI 连接的各个板、它们都可以正常工作。

    此外、当连接差分通信时、只有底部板唤醒、而不是顶部、并且 GUI 确认网络中只有1个板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了确保...

    在底板上、您将 SW2的两个传动器切换回单个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、顶部有朝向差分的