This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62060:TPS62060的输出电流进行仿真

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595678/tps62060-the-output-current-of-tps62060-undulates

器件型号:TPS62060

TPS62060,我们使用它将3.3V 输入转换为1.2V 输出、并提供给 DSP 内核、当 DSP 的 funcion 模式 突然变化时、 TPS62060的输出电流从 0.7变为1.1、它会导致3.3V 输入不稳定、因此请帮助分析原因、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题不清楚。 您能否发布显示问题的波形?