This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2572:设计计算器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2572, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595390/uc2572-calculator-for-design

器件型号:UC2572
主题中讨论的其他器件: LM5116

您好、先生、

您是否有用于 UC2572的设计工具?

我的客户希望设计24V 至-36V 原理图、但我无法在数据表中找到有关如何设计此原理图的详细信息。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:UC2572相当于控制高侧 FET 的降压控制器。 区别在于、UC2572只有一个低侧驱动器。 要驱动高侧 FET、FET 必须为 PFET。 这就是为什么 UC2572的驱动器输出逻辑被反相:高电平关闭、低电平打开。 该器件已上市多年、但我们没有大多数新发布器件的设计计算器。 对于大于150W 的负载反相电源、最好使用我在之前的 e2e 帖子中推荐的强大降压控制器。 除了 LM5116、我们还将很快发布新的降压控制器、也可以考虑使用该控制器。 很抱歉、在 e2e 正式上市之前、我不能透露太多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    但我的客户需要+24至-36V 的设计、LM5116是降压控制器、它是否适合此设计?

    我们可以分享任何参考原理图或计算器工具吗?

    谢谢!

    Jeff