This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:推荐用于 TPS61196的 SMPS EVM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS61196EVM-600, UCC28630EVM-572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593840/tps61196-recommended-smps-evm-for-tps61196

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件:PMP10335UCC28630EVM-572

大家好!

我想在我的应用中使用 LED 驱动器 TPS61196。 我已经获得了它的评估模块:TPS61196EVM-600。

看了它的文档之后,我注意到我需要使用任何10-30V/5A 电源。

为方便起见、我还想使用与电源相对应的评估模块、该模块也可从 TI 商店购买。

是否有人建议为该应用提供任何开关模块电源(SMPS)? 我希望具有交流输入(例如、从90V 到240V)。

我知道有很多可以解决我的问题的评估模块:UCC28630EVM-572、PMP5315、PMP10335……  这就是我有疑问的原因。

是否有人可以建议合适(和较小)的建议?

感谢您的帮助!

提前感谢!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:
    我认为最好将您的问题发布到交流/直流电源和直流/直流电源等电源论坛、而不是这个 LED 驱动器论坛。
    您将得到满意的答案。