This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A69-Q1:PG 引脚的最大额定电流

Guru**** 2560890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593712/tps7a69-q1-maximum-rating-current-of-pg-pin

器件型号:TPS7A69-Q1

您好!

我收到了客户的以下问题。

PG 引脚的最大额定电流和建议的上拉电阻值是多少?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    数据表似乎假设至少有一个10K 上拉电阻器、假设有一个5V 上拉电阻:

    因此、如果客户使用较大的电阻器、它将能够下拉至较低的电压。 只有最大值才是 进入引脚的泄漏电流 ILKG 的函数。 要确定这一点、我们需要知道上拉电压和客户所需的 VOL 阈值。 因此、这实际上取决于您的客户对什么感到满意。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John *** - San、

    感谢你的答复。

    我的客户希望将上拉电阻设置得尽可能低。
    您能告诉我上拉电阻的最低值吗?
    (根据应用规范、它们可能必须防止添加任何噪声。)

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    它们将 PG 引脚上拉至什么电压?

    如果电压为5V、则0.4V VOL 允许的最小电阻为10KOhm 电阻。

    这是否能回答您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    是的、上拉电压为5V。

    >如果电压为5V,则0.4V VOL 允许的最小电阻为10KOhm 电阻。

    这意味着 IOL=0.5mA
    但是、我认为 PG 引脚可以拉得更多电流。
    PG 引脚可拉多大的电流?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    根据我可以找到的信息、10K 电阻器应为最小电阻器值。 您的客户为什么要使用较小的价值?

    此致、