This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Bq Studio 未正确连接到 IC

Guru**** 2605975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627272/bq34z100-g1-bq-studio-not-properly-connected-to-ic

器件型号:BQ34Z100-G1

尊敬的先生:

我为 bz34z100-G1 IC 制作了自己的 PCB。所有连接都正常工作。但我无法持续与 IC 通信。我在这里附上两张带有圆角标记的照片、以供您验证。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    请将 EV2300上的固件版本从版本3.1c 更新为3.1m 或3.1r。 我已附加一个固件... 希望这可以解决您的问题。

    e2e.ti.com/.../5127.4745.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生、但我只有一个 EV2300套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我已将 EV2300 3.1C 更新为 EV2300 3.1m。但我获得了相同的 problem.can 您可以帮助我解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Arun

    您有 EVM 吗? 您是否能够与 EVM 正常通信?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    由于自上次响应后经过的时间、该线程正在关闭。 如果此问题未解决、请创建新帖子并引用此主题。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler