This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361:DC\DC

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635156/tps54361-dc-dc

器件型号:TPS54361

您好!

我想使用 TPS54361。

我想以可能的最高频率工作!

我可以使用组件达到的最大频率是多少、而输入电压是60V、负载电流是最大3.5A 输出电压是5.5V 和3.3V。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用数据表第7.3.12节中的公式12和13来确定应用的最大开关频率。