This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:UVLO 设置、无需外部 VCC

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5121EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595265/lm5121-uvlo-setting-without-external-vcc

器件型号:LM5121

你好

我的客户在后面有一个问题。

请提供建议吗?

 

***问题***

Q1 UVLO 设置 P13 eq (1) eq (2)是否仅在使用外部 VCC 的情况下满足?

Q2  还、由 VCC 供电的内部10uA 滞后电流源?

Q3  客户希望实际设计中 VOUT=28V。  因此、客户无法 通过二极管从 VOUT 连接到 VCC。  

    请建议在没有外部 VCC 电源的情况下如何设置 RUV1和 RUV2。

(三

 

问题背景

客户已使用 LM5121EVM 测试了 UVLO 功能。

客户想要设置 VHYS=1V、VIN (STRATUP)=5.64V、VIN (SHUTDOWN) =4.64V、VOUT=12V (默认值)、此外、 未从 VOUT 连接到 VCC。

R10    0 Ω   →Ω 已移除 (使用内部 LDO)

R16 365kΩ → 100kΩ

R21 107kΩ → 27kΩ

 

使用  实验室电源监控开关输出(LO)、将 VIN = 0增加到大约8V、然后降低到0V。

结果: 启动电压:5.58V--OK (几乎5.64V) 关断电压:4.06V--No Good (不是4.64V)

然后,客户将  R10按 插入状态(EVM 默认值)进行了更改:关断电压为:4.50V,并且正常

 

请提供建议

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    A1。 否
    答2. 它来自 VIN
    答3. VIN 引脚的最小工作范围为4.5V。 请保持电压大于4.5V。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric San

    感谢您的快速回答!!