This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:如果 LP2985#39;s Von/off 和#39;s 电压大于 Vin、该怎么办?

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634946/lp2985-what-if-lp2985-s-von-off-s-voltage-larger-than-vin

器件型号:LP2985

尊敬的 TI 团队:

我在我们的数据表中找到 Von/off 引脚的最大输入为-0.3~16V、但建议 Von/off 条件为0~Vin。

我想知道如果16V>Von/off >Vin 会发生什么情况,它会损坏我们的芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    通常、Von/off 引脚具有对 Vin 的 ESD 保护。 当 Von/off 高于 Vin 时、ESD 二极管可能会导通。 长时间保持 ESD 二极管导通可能会损坏器件的 ESD 电路。 从 Von/off 到 Vin 的 ESD 二极管可以在电压电势高于0.3V 的情况下导通。 通常情况下、我们不建议将 Von/off 设置为高于 Vin 0.3V。

    此致、
    Jason Song