This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36922EVM:EVM 套件 USB2ANY FW 更新失败

Guru**** 2562430 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595618/lm36922evm-evm-kit-usb2any-fw-update-failing

器件型号:LM36922EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

软件启动时、说明我需要将 USB2ANY FW 更新到版本2.6.5.3。 它尝试执行此操作、但通过声明 USB 插头已拔出但未拔出而失败。 我可以使用 SDK 固件加载程序恢复、它会反复失败。  

能够使用 USB2ANY SDK 固件加载程序更新固件、但我只有 USB2ANY_2_6_3_0.txt。 找到另一个 FW 文件(这本身很难找到)时、可以找到:USB2ANY_2_7_0_0.txt、但 EVM 需要/需要2.6.5.3。  

我能够将此 USB2ANY 硬件与另一个开发套件配合使用(我有2个不同的 USB2ANY)、因此我认为硬件正常工作、仅在固件更新时失败。

该套件在该状态下随附的支持硬件和软件非常昂贵。  

请提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:


    需要确保的一点是、在更新固件时 USB2ANY 与 EVM 断开连接。

    如果您仍然遇到 USB2ANY/EVM GUI 问题、请告诉我。

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 已经完成了。 结果相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:


    我要为 USB2ANY v 2.7.0.0连接 dll、请告诉我您 USB2ANY/GUI 是否仍有问题。

    此致、

    Randye2e.ti.com/.../USB2ANY.zip