This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:使用 LM 317的5A 恒定电压/恒定电流稳压器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594552/lm317-5-ampere-constant-voltage-constant-current-regulator-using-lm-317

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: LM1084

我想使用 LM317设计具有30V、5安培额定变压器的实验室电源。 我参考了电路应用手册 LM317,但我无法理解 特定电路 的工作原理。

我已连接电路。

请提供的操作

1) 1)功率晶体管

2) LM317

3) 3) OPAMP LM301。

工作原理。

e2e.ti.com/.../LM317.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gurumurthy、

    LM317仅能够单独提供1.5A 电流。 您展示的电路使用功率晶体管作为电路中的主导通元件(其额定电流应为5A)。 LM301和 LM317用于调节输出电压和电流。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解运算放大器与许多无源器件之间用作比较器的功能。 如果用一些假设来解释,这将提供见解,Ryan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gurumurthy、

    它看起来像是使用运算放大器来设置电流。 您能否告诉我您在哪个文档中找到了此电路?

    请注意、LM1084是 LM317的5A 版本。 因此、LM1084无需额外的电路即可用于生成5A 输出。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、
    LM1084似乎可以支持高达29V 的差分输入输出电压,但我的变压器可以通过整流器提供(30*1.414=42V) 42V DC 电压。 所以这不会帮助我解决问题。

    主席先生,我随函附上 LM317文件供参考。 如果您在电路中的各个节点上解释节点电压、则更好、以便对 understanding.e2e.ti.com/.../LM317.PDF 有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gurumurthy、

    LM301A 用于设置电流(电流调节电阻器是输入之一)、LM317用于设置电压(电压调节电阻器是 ADJ 引脚的输入)。

    非常尊重、
    Ryan