This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410最大 LED 电流仅为50mA

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635116/lm3410-lm3410-maximum-led-current-only-50ma

器件型号:LM3410

大家好,我们采用 LM341O LCD 背光驱动器的设计仅支持50mA。 我们实际上需要290mA。 电流设置电阻器会影响这一点。 请告诉我。 我添加了原理图部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashob、

    该原理图很难读、我无法确定值是多少。 您是否有更清晰的版本? 您是否还能够提供 BOM? 我无法判断您的原理图中的电流感应电阻器值是多少或电感器额定电流是多少。

    此外、输入电压是多少? 您是否验证了 LM3410启用后不会出现压降? 谢谢。

    此致、

    克林特