This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A3501:20至20、000Hz 的 RMS 噪声

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595378/tps7a3501-rms-noise-in-20-to-20-000hz

器件型号:TPS7A3501

您好!

我们正在设计用于 HiFi 音频的电源、因此我们需要20kHz 至20kHz 的 rms 噪声性能、您能提供帮助吗? 我只看到10Hz 至100kHz 的噪声为3.8uVrms。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    20kHz 至20kHz 时的噪声为2.47uVrms。

    非常尊重、
    Ryan