This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500215:无线发送器通信

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51021, BQ500215, BQ51020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594667/bq500215-wireless-transmitter-communication

器件型号:BQ500215
主题中讨论的其他部件:BQ51021BQ51020

您好!

我是一名大学毕业学生。 我将此 IC 用于无线电源传输电路。 我想知道是否可以将信号解调到外部?

谢谢你。

此致、

Janith Chamikara。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Janith
    我不确定采取"信号解调到外部"的计划是什么、如果您能澄清的话。
    1) 可以在 IC 外部设置并联解调电路、以读取从 RX 到 TX 的数据。 但这不能被 TX IC 使用。
    2) IC 不输出已解调信号的原始位模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我是大学的最后一年学生。 作为我的项目、我正在构建一个无线充电植入式设备。 我正在尝试从接收器发送与充电相关的数据以外的信号。 我正在尝试更改 AM 信号、接收器也会生成以获取电池状态。 如果我可以从接收器发送信号,是否有方法从 TX 侧解调该信号。
    谢谢你。
    此致、
    Janith Chamikara。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Janith
    对于 RX 到 TX 的数据传输、可以使用 bq51021接收器的专有数据包选项将信息发送到 bq500215 TX。 这将需要与 RX 和 TX 进行 I2C 通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    您能解释一下如何为 BQ500215 IC 设置并联解调电路吗?

    此致、  

    Janith Chamikara。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将是一个困难的设计、我不推荐它。
    您是否已经查看过 bq51020、这是否可以满足您的要求?