This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:与锂离子电池配合使用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65217, TPS65910, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634927/tps65217-using-with-a-lithium-ion-battery

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3358TPS65910TPS65218

与  BeagleBone 参考设计一样、我将 TPS65217C 与 AM3358搭配使用。 我想知道该系统是否可以设计用于以下用途:

-使用 TPS65217C 上的交流输入为系统供电并为锂离子电池充电
-当交流输入丢失时,无缝切换至电池而不会断电(无需重新启动)
 指示 AM3358关闭 PMIC。处理器已关闭(电池无负载)
-当交流输入再次出现时,系统将重新通电

PMIC 是否能够合理地为单节锂离子电池充电? 有什么需要注意的吗?  
除了感应和查询电压之外、还有什么方法可以算出 SOC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 TPS65217不是进行电池管理和/或从主电源切换的最佳器件、您有什么建议可与 TPS65217和 AM3358良好配合以实现上述设计目标的良好电池管理器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    下面以红色显示的答案。

    -使用 TPS65217C 上的交流输入为系统供电并为锂离子电池充电。 是的

    -当交流输入丢失时,无缝切换至电池而不会断电(无需重新启动)。 是的、假设电池充电电压高于 UVLO

    -可指示 AM3358关闭 PMIC。处理器已关闭(电池无负载)。 是的、断电序列可由 AM335x 启动。 系统是否会运行 Linux? 适用于 AM335x 处理器的 Linux 内核包含适用于 TPS65217的驱动程序、该驱动程序允许处理器控制 PMIC 以进行所有系统状态转换。

    -当交流输入再次出现时,系统将重新通电。 是的、完全下降至0V 后、交流电上的上升沿是从关闭状态转换的唤醒事件。

    PMIC 是否能够合理地为单节锂离子电池充电? 这取决于电池的化学成分和容量是否与 TPS65217的 UVLO 阈值和500mA 最大充电电流兼容。 对于某些客户来说、答案是肯定的。 对于其他应用、它将不起作用、需要使用 TI 单独的 BQ 电池充电器。 如果您使用分立式电池充电器、则可以考虑使用 TPS65218或 TPS65910 PMIC。

    除了感应和查询电压之外、还有什么方法可以算出 SOC? 无法查询电池的电压。 PMIC 没有用于显示电池电压的 ADC 或寄存器。 MUX_OUT 引脚可配置为输出 BAT 电压并连接到 AM335x 的 ADC 引脚。 如果电压高于 VOREG、则充电电流将减小。 如果电压低于 VLOWV、则充电电流将为 IPRECHG。 在这两者之间、默认情况下充电电流为500mA。

    有什么需要注意的吗? 这是一个开放式问题。 我建议您阅读以下两个文档、并查看其中是否有任何建议与您的申请相关。