This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:我可以在峰值电流下运行 EVM 吗?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650EVM-639, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595651/bq24650evm-639-can-i-operate-the-evm-at-peak-current

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件: BQ24650

您好!

1>BQ24650EVM-639是否适合在最大  10A 或8A 的 BQ24650最大额定电流下工作?

2>如果我使用太阳能电池板操作 EVM,它是否需要任何额外的保护电路?

3>如果输入电源是 太阳能电池板,我是否可以使用 EVM 输入 MPPT 要求?

4>能否使用此 EVM 为18650节电池组的4s30p 配置充电?

5>如果我计划为18650节电池组的4s30p 配置充电,并将太阳能电池板用作输入电源,我需要什么保护电路?

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    1. 10A 运行会导致热问题,因此请勿在8A 以上运行。

    2.您不必放置额外的保护电路来输入太阳能电池板。

    3.您能不能告诉我们 MPPT 的要求是什么? 如果您是指 MPPT 算法、BQ24650具有输入电压调节功能、您可以在 V_MPPT 处调节太阳能电池板电压。

    4.如果充电电流高于其最大额定电流、请使用2个 BQ24650堆叠方式来分离充电电流。

    5. 4s30p 的要求是什么? 您对保护有何顾虑? BQ24650具有 Vin OVP、BAT OVP、特性电流 OCP 和热关断功能。

    此致、

    Ann Lien