This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002A:突发波形

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511A, BQ50002A, TIDA-00623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634858/bq50002a-burst-waveform

器件型号:BQ50002A
主题中讨论的其他器件:BQ500511ATIDA-00623

我按照 BQ50002A 数据表中的建议、使用 BQ50002A/BQ500511A 组装了无线电源 TX (即使它推荐使用4层 PCB、我设计了2层 PCB)、并从我的 TX 线圈获得意外输出:

  

我期望一个与"ping"对应的平坦突发、但我得到了它的衰减行为。 当我缩小时、示波器看起来像这样的脉冲序列:

我想知道为什么会发生这种情况。 如果有人能帮我解决这个问题、我将不胜感激。

如果需要、我可以提供与我的设计相关的任何其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 TIDA-00623的测试报告、它具有一些可用作参考的波形。
    我怀疑这是用于检测每400ms 至500ms 发送一次 RX 的 ping。 TX 将检测 Ping 脉冲的变化并转换为数字 Ping、以便为 RX 的 ID 和配置供电。 如果这成功、TX 将保持 RX 上电。 否则、数字 Ping 将仅应用80ms。