This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CM680x Champion 器件的最佳替代产品

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28051, UCC29950, UCC28511, UCC28510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595583/best-replacement-for-cm680x-champion-devices

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28051UCC29950UCC28511UCC28510

客户使用 Champion CM680x 器件。 它们未指定 CM680x (CM6800/2/3/5/6)的版本、所有这些都是 PFC/PWM 控制器组合。

数据表附在此主题中-请帮助提出我们的最佳选择? UCC28180是一个选项吗?

e2e.ti.com/.../CM6800.pdfe2e.ti.com/.../CM6802.pdfe2e.ti.com/.../CM6803.pdfe2e.ti.com/.../CM6805.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ranita、您好!

    我已要求高功率控制器团队研究此交叉请求。 如果不是在一天内、您应该马上回听。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ranita、您好!

    以下是 CM680x 器件的最佳选择、并附有注释、所有器件都不会直接替换、并且封装引脚数/功能差异显著。

    UCC28180不是组合器件、因此我假设基于 CM680x PN、需要/请求组合。 如果不关注组合、则可以将 UCC28180与隔离式直流/直流控制器配对使用、了解需要关注的隔离式直流/直流拓扑会有所帮助。 为了确认 UCC28180 CC PFC 与 UCC28051 TM PFC、了解目标功率水平也很有帮助。

    另一个意见是、如果客户需要 LLC 控制器、建议现在提供 UCC29950组合控制器。

    对于 CM6800、建议使用 UCC28511
    CM6802推荐使用 UCC28510
    CM6803推荐使用 UCC28510、但 CM6803 PN 采用8引脚封装
    CM6805推荐使用 UCC28511、但 CM6805 PN 采用8引脚封装

    这些 PN 是系列产品的一部分、主要差异是 UVLO 阈值、因此虽然上述建议指向一个 PN、但实际电源电压的一些裕度可能会转向另一个相关系列 PN。