This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B 充电指示

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634817/bq51050b-bq51050b-charge-indication

器件型号:BQ51050B

在无线电源论坛中有一个类似的问题、但我无法在那里发布。

我使用的是 BQ51050B、我需要一个红色 LED 用于充电、而绿色 LED 用于充电完成。  

充电终止时、CHG 输出是否变为三态?  如果是、我认为我可以将红色 LED 连接到 CHG 并重新接收、然后使用 MOSFET 反转 CHG 输出、并让 MOSFET 从重新接收轨驱动绿色 LED。  如果器件未在充电器上、我假设 RECT 轨为0伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CHG 输出为开漏、在充电期间将为低电平、其他条件将为开路或高阻抗。
    RECT 在充电过程中会出现电压、但当充电完成时、bq51050B 将通过 End Power Transfer (EPT)命令关闭 TX、RECT 电压将变为低电平。
    在充电完成期间驱动 LED 的电源将是一个问题。