This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:电池供电设备的电源选项(使用可充电锂聚合物电池和使用锂原电池时)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, TPS63001, LM3668, TPS63010, TPS630252, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594962/tps63001-power-options-for-battery-powered-devices-when-using-rechargeable-lipo-and-when-using-primary-li-cells

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件:BQ24298LM3668TPS63010TPS630252TPS62130

电池供电型器件肯定没有电源选项(这是 TI 提供的)! 我有两个不同的用例、我希望获得一些有关以下方面的指导/反馈:

1) 1)可充电锂聚合物供电设备
2)原电池供电设备(使用 2x1.5V 锂电池 S2;1x3V 锂锰;1x3.6V 锂离子 SOCl2的的)

在这两种情况下、所需的工作电压均为3.3V、通常低于100mA、短暂突发高达1200mA (两种器件均包含无线电发射器)。

锂聚合物器件具有更简单的电源要求、因为锂聚合物电池的放电曲线从未降至3.3V 以下、 但我还需要充电器、因此 可能需要 BQ24298等器件(虽然这不是理想的、因为我的可用充电电压为12-14V)、其输出端有 LDO 以提供纯净的3.3V 电压?

主电池器件具有一些电池电压始终低于3.3V 的配置、以及放电曲线将电池电压从4.2V 变为低于3.3V 的所有配置、因此在本例中、我一直在探索两个选项:1)降压/升压转换器、如 TPS63001或 LM3668; 和2)仅升压转换器、在电池电压大于3.3V 时具有直通功能、外加 LDO 以调节至3.3V。 我看到了各种参考资料(Maxim 提供的一个)、这些参考资料显示了第二种选择效率更高的应用程序(但确实有许多特定的"要求")。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于第二个选项、我建议使用降压/升压来实现更高的效率。 TPS63001在较低的输入电压下提供1.2A 电流时似乎处于限制范围内(根据数据表的图1)、但这需要进行测试。 您能描述一下您的负载分布吗? 它是否用于 GSM 脉冲模式?
    您是否了解过 TPS63010/20? 除了与 TPS63001不同、这两者的开关频率更高之外、它们还具有更高的功能
    您是否有任何封装限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 自从发布以来、我已经做了更多的研究、而我针对第二个要求的当前计划是使用 TPS630252。 我确实考虑了 TPS63010/20。 从电气角度而言、这是一个很好的主意、但由于它只提供 BGA 封装、因此它没有切断(两种设计都没有其他 BGA 封装、因此从制造成本的角度来看、添加 BGA 封装是不可取的)。  TPS630252似乎是最佳的"下一个替代方案"。

    是的、负载分布适用于 GSM。

    顺便说一下、对于第一个项目、我的当前计划是使用 BQ24298、它通过 提供5V 电压的 TPS62130降压转换器从12V 电源供电( TPS62130可通过逻辑控制启用、 因此、这种布置也为我提供了一种将电源切换到 BQ24298的便捷方式)。  TPS62130的损耗很小、尤其是锂聚合物电池仅偶尔充电。